Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Sistema di trasmissione dati wireless

In cosa consiste una Wireless Sensor Network (WSN)?

Controllo Web di sensori senza fili zSeries Una Wireless Sensor Network consiste in un sistema di sensori portatili dotati di un'elettronica di misurazione e di un trasmettitore radio. Il segnale radio viene interpretato da un ricevitore che converte il segnale wireless in una uscita desiderata, come per esempio una corrente analogica, segnale USB o Ethernet, per la condivisione di dati su una rete di computer.



Quali sono i vantaggi principali dell'utilizzo dei sensori wireless?
  1. Facilità di installazion e utilizzo :
    gli strumenti senza fili possono essere utilizzati in luoghi di difficile accesso a causa delle condizioni estreme quali elevata temperatura, pH, pressione, ecc. L'utilizzo dei sensori wireless permette all'operatore di controllare continuamente i processi in ambienti pericolosi e trasmettere i dati da una distanza di sicurezza. La misurazione wireless è anche utile per ottenere dati in aree di difficile accesso e ove l'elemento da misurare è in movimento o in rotazione.
  2. Controllo facil e conveniente:
    i sensori wireless possono essere utilizzati per formare una rete che permette all'operatore di monitorare un numero di postazioni diverse da un'unica stazione. Questo consente il monitoraggio ed il controllo centralizzato di un processo o di una fabbrica intera. Inoltre, un certo numero di sensori wireless dispone di una propria pagina web per rendere disponibili i dati in tempo reale, accessibili ovunque nel mondo.
  3. Riduzione dei costi:
    il controllo di processo con tecnologia wireless può ridurre i costi del monitoraggio e del processo di una fabbrica, eliminando la necessità di cavi, prolunghe, condotte, e altri accessori costosi.
Tutti i prodotti wireless di OMEGA estendono le funzionalità dei sensori e regolatori cablati tradizionali. La vasta gamma dei prodotti OMEGA comprende misuratori e trasmettitori senza fili che sono dotati di schermi, allarmi, e uscite comandabili. Il passaggio agli strumenti wireless offre comodità e funzionalità allo stesso tempo.

Scelta dei sensori wireless.
Ci sono alcuni punti da considerare nella scelta di uno strumento di misura wireless.
  • Tipo di misura: è importante capire cosa deve essere misurato. I trasmettitori wireless (che incorporano la misurazione e il controllo di processo senza fili) in genere hanno una funzione unica.  I sensori sono specificamente progettati per la temperatura, pressione, flusso, ecc. e devono essere scelti di conseguenza.

  • Accuratezza e tempo di risposta: quanto precisa deve essere la misura, e quanto velocemente deve essere aggiornata la misurazione? La maggior parte dei sensori wireless sono accurati come i loro gemelli cablati, ma le letture sono tipicamente trasmesse no real-time per preservare la carica della batteria. Se al contrario è necessaria la misurazione istantanea occorre prestare attenzione nella scelta del trasmettitore wireless, perché alcuni modelli non possono offrire il tempo di risposta desiderato.

  • La gamma di sensori wireless: la gamma dei sensori wireless varia di molto. Alcuni sono progettati per le applicazioni interne al coperto ed a corto raggio fino a 100 metri, mentre altri sensori wireless sono in grado di trasmettere dati ad un ricevitore situato ad alcuni chilometri di distanza.
    Indipendentemente dalla capacità dei sensori, la gamma di un segnale wireless è sempre limitata dalle possibili ostruzioni o ostacoli che il segnale può incontrare lungo il suo percorso. La trasmissione attraverso i macchinari, i muri, le strutture, degrada la potenza del segnale e riduce la capacità. Come risultato, il campo operativo di un trasmettitore situato all'interno è tipicamente inferiore allo stesso trasmettitore che trasmette all'esterno, all'aperto.

  • Frequenza: è importante considerare la frequenza di trasmissione radio. Le leggi variano da paese a paese riguardo le specifiche di riserva di spettro wireless per l'uso senza licenze. In Europa, i prodotti wireless di solito operano a 868MHz o 2,4GHz (WiFi), e gli utenti non hanno bisogno di una concessione radio per operare a queste frequenze. A causa di requisiti normativi, i prodotti possono essere disponibili solo in alcune regioni.


Product
Finders
Find the right product

Tipi di sensori wireless, trasmettitori e ricevitori senza fili.

Top
Trasmettitori senza fili compatti Trasmettitori
I trasmettitori senza fili accettano in ingresso una tensione o corrente standard, o usano sensori come termocoppie, PT100, trasduttori di pressione, misuratori di portata, ecc. per misurare una proprietà specifica in un processo, e poi trasmettono i dati tramite segnali radio ad un ricevitore.
Ricevitori portatili (senza fili) Ricevitori
I ricevitori ricevono e interpretano i dati wireless. Il ricevitore 'legge' un segnale radio e lo converte in un'uscita desiderata, come la chiusura del contatto, un'uscita analogica o Ethernet o una visualizzazione digitale. I ricevitori sono disponibili in versione con speciali protezioni progettate per ambienti difficili/umidi, per montaggio DIN o ad uso desktop, a secondo dell'uso per applicazioni industriali e commerciali
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.