Misurare il pH dei campioni chimici è un processo comune nei laboratori farmaceutici, chimici e di trattamento delle acque reflue. Come per altri processo, la misurazione il monitoraggio e il controllo di campione di pH richiede che i dispositivi utilizzati siano quanto più precisi, facili da usare e potenti possibile. Che cosa potrebbe essere più facile che utilizzare un dispositivo mobile per collegare il tuo smart phone – o tablet – direttamente alla tua applicazione? Registrazione dei dati, condivisione dei dati e prestazioni eccezionali completano il pacchetto. Se si è pronti per incorporare un sistema di acquisizione dati portatile nell'applicazione per pH, ecco tre caratteristiche d’obbligo da mettere in lista.
1. Connetti la tua Appicazione a più Sensori di pH
Il collegamento di più sensori di pH a un unico dispositivo mobile rende il processo di monitoraggio più efficiente rispetto all'utilizzo di misuratori di pH individuali per eseguire misure di processo e recuperare i dati dei test. Potenti trasmettitori permetteranno di collegare fino a 4 trasmettitori e sonde per il pH ad un singolo dispositivo, semplificando e ottimizzando il tuo lavoro.
2. Compatibilità con Qualsiasi Sensore di pH con Connessione BNC
La sua parte anteriore e la sua elettronica dovrebbero essere progettate per essere accettare compatibili l'ingresso di pH di qualsiasi sonda di pH ad alta impedenza con collegamento BNC. Questa specifica può essere molto utile quando un'applicazione sta campionando pH da diverse soluzioni chimiche uniche. Nella foto sopra indicata, ogni soluzione utilizza inoltre un diverso tipo di sonda di pH. Le sonde variano in lunghezza, tipo di giunzione liquida e tipo di elettrolita, con le varianti sintonizzate su diversi tipi di sostanze chimiche da misurare. Se una sonda si rompe o si deteriora sensibilmente, il tecnico può scollegare il connettore BNC dal trasmettitore e sostituirla una nuova sonda di pH.
3. Letture Multiformi
A seconda del processo e delle sue caratteristiche, può essere meglio leggere i dati in un formato grafico, o un formato a indicatore. I trasmettitori wireless di pH possono darvi la possibilità di avere le tue letture di pH visualizzate in formato grafico, digitale o analogico, insieme con la corrispondente temperatura della soluzione. Questa temperatura può essere letta dalla sonda, se tale sonda è dotata di un sensore di temperatura. In caso contrario, viene immessa una temperatura di soluzione fissa nella app.