La Certificazione ISO aggiunge credibilità alla qualità e ai processi della tua ditta. Se stai considerando di investire in tempo del tuo team in una Certificazione ISO 17025, dovresti sapere che la Sezione 5.3 impone controllo, monitoraggio e registrazione delle condizioni ambientali dei laboratori accreditati per test e calibrazione. Il monitoraggio comprende la misura e il mantenimento della temperatura dell'aria e delle condizioni di umidità a valori specifici predefiniti.
2. Facilità di accesso ai tuoi dati
In passato, il tecnico di un laboratorio metrologico avrebbe dovuto caricare un nuovo pezzo di carta circolare nel registratore, per un periodo di campionamento predefinito, normalmente 1 giorno o 1 settimana. Le carte completate venivano archiviate in uno schedario. Era facile commettere errori nella registrazione dei dati dopo una rotazione della carta. I trasmettitori wireless permettono di scaricare, condividere, inviare per email e caricare file di dati in .csv o .txt al cloud. Scoprirai che manipolare un foglio di calcolo è un modo più conveniente per macinare i tuoi dati che possono essere accessibili molto tempo dopo che i rilevanti problemi di metrologia siano stati scoperti, o ogni volta che un audit ISO 17025 si svolga in laboratorio.
3. Capacità di memorizzazione (niente più schedari)
I dispositivi portatili più potenti consentono a un tecnico di registrare fino a 20.000 punti di dati internamente al trasmettitore alla velocità fissa di 1 campione al secondo fino a 1 campione al minuto. Questo dà una gamma flessibile da 5 ore e mezzo a 2 settimane di memorizzazione interna dei dati. I dati di umidità possono essere archiviati sia come % RH che come punto di rugiada.
4. Allarmi: monitorare il tuo laboratorio strada facendo.
Se avete a che fare con laboratori controllati dove variazioni delle condizioni rappresentano un rischio, gli avvisi sono un modo semplice per monitorare quando le letture di temperatura o di RH del laboratorio vanno fuori dai limiti prestabiliti. Gli allarmi sono indicati solitamente in 3 formati diversi: all'interno dell'app mobile (se il vostro trasmettitore permette un abbinamento con un dispositivo mobile), allarmi sonori o allarmi visivi sotto forma di LED sul trasmettitore.
5. Rendilo mobile.
Umidità relativa e temperatura già trattano molteplici configurazioni e impostazioni del dispositivo. I trasmettitori wireless che collegano il sensore al tuo smartphone o tablet aggiungono un ulteriore livello di convenienza alla tua applicazione, abilitando il tuo dispositivo con le funzionalità di un sistema di acquisizione dati portatile.