La misura della temperatura in un condotto dell'aria è una normale operazione di manutenzione per la conservazione dell'energia, in particolare quando le temperature negli uffici si discostano molto dai setpoint stabiliti. In passato, lo staff di manutenzione sarebbe dovuto salire su una scala tenendo, con una mano, una sonda RTD nel condotto e, con l'altra, un termometro portatile con inserito il connettore della sonda. Il tecnico avrebbe quindi letto la temperatura del condotto su un display LCD. Un registratore dati a muro, dato che non può essere montato nel condotto, non può essere utilizzato per registrare dati per lunghi periodi di tempo. Il termometro portatile, allo stesso modo, non può essere usato per la registrazione dati poiché non può essere fissato al condotto. Pertanto, il tecnico della manutenzione sarebbe dovuto rimanere sulla scala per un lungo periodo, nel tentativo di ottenere dati. Con un trasmettitore di temperatura UWBT dotato di connettore sonda M12, il tecnico dispone di un metodo molto meno complicato per la raccolta dati.
In questa applicazione una sonda RTD di temperatura dell'aria PR-25AP viene fissata, tramite connettore M12, a un trasmettitore UWBT-RTD. Il tecnico può quindi associare il trasmettitore a un dispositivo smart, da portare con sé o da appoggiare nelle vicinanze. A questo punto, può modificare le impostazioni del sensore, iniziare il processo di registrazione dati, salire su una scala e inserire la punta della sonda nel condotto. La parte sinistra della figura 2 mostra il funzionamento della app UWBT sullo smartphone del tecnico. La app indica 82.4 °F (28,0 °C): una temperatura elevata per un ufficio, segno di un problema nel sistema di controllo della temperatura dell'edificio. Facendo clic sull'icona verde chiaro “Start Logging” (inizio registrazione) lo schermo cambia, come mostrato nella parte destra della figura 2. L'icona rossa “Rec” indica che la registrazione dati è in corso.
La sonda RTD di temperatura dell'aria PR-25AP è progettata per questo genere di applicazione (v. figura 3a). Combina il sensore RTD ad alta precisione delle sonde RTD ultraprecise di OMEGA con la convenienza e l'affidabilità di una connessione M12. PR-25AP ha in dotazione un sensore RTD Pt100 a filo avvolto calibrato sullo standard di precisione Classe A della norma IEC 60751. La punta della sonda è progettata per fornire una barriera tra il flusso d'aria e le condizioni ambientali. È stata collaudata fino a 400 psi senza perdite. La sonda è costruita con custodia e involucro in acciaio inossidabile 316L per conferire forza e resistenza alla corrosione.
In alcune situazioni, il tecnico può dover lasciare la sonda RTD nel condotto per lungo tempo, per andare a svolgere altri compiti, volendo registrare internamente i dati relativi alla temperatura. Il sensore RTD di temperatura dell'aria RTD-805 è perfetto per queste situazioni (v. figura 3b). Il tecnico può utilizzare con questo sensore il modello di trasmettitore UWBT-RTD-TB, dato che ha in dotazione una morsettiera a 3 posizioni per il collegamento dei cavi sciolti del sensore.
Il sensore RTD-805 è disponibile con custodia in acciaio inossidabile o plastica. Come la sonda PR-25AP, ha in dotazione un sensore RTD Pt100 a filo avvolto con tre fili calibrato sullo standard di precisione Classe A della norma IEC 60751. Il tecnico collega i tre fili del sensore alla morsettiera posizionata sulla parte anteriore del trasmettitore (v. figura 3c). La punta del sensore viene quindi inserita nel condotto. Dato che pesa solo 0,13 kg (0.38 lbs), il tecnico può tranquillamente lasciare il trasmettitore in un pannello del controsoffitto. Il tecnico effettua l'associazione con il trasmettitore e inizia il processo di registrazione dati interno. Può registrare i dati di temperatura del condotto a 1 campione/minuto per 150 ore di durata della batteria e, successivamente, tornare indietro per scaricare i dati sullo smartphone. I dati possono essere comodamente inviati per e-mail al resto dello staff di manutenzione, analizzando in seguito il sistema di controllo della temperatura dell'aria nell'edificio.