Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Registratore grafico

Cos'è un registratore grafico?

Un registratore grafico è uno strumento utilizzato per registrare vari processi e segnali elettrici. I registratori grafici più tradizionali registrano i dati su carta. La carta è passata sotto un pennino che viene deviato in proporzione al segnale. Il risultato è un grafico o una carta grafica di dati. I registratori grafici sono disponibili in due tipi singolo o multicanale (singolo o multipenna) ed in varie configurazioni. Molti degli attuali registratori possono anche registrare informazioni in formato digitale che possono essere trasferite ad un computer.
Registratore su carta per temperatura e umidità

Choose the right recorder

Top
RD200 Strip Chart Recorder per 6 canali con display digitale Registratore grafico a nastro
I registratori a nastro sono costituiti da un rotolo o striscia di carta che viene passato linearmente sotto uno o più penne. Ogni cambiamento del segnale devia o pilota il pennino, producendo così il grafico finale. I registratori a nastro sono adatti per la registrazione dei processi continui. Il rullo è formato da fogli di carta facilmente separabili per disporre e conservare il risultato grafico prodotto per riferimenti futuri. I registratori a nastro sono comunemente usati in laboratorio e nelle applicazioni di misura di processo.
Registratore CTXL a diagramma circolare con display e sonda esterna per la temperatura e l'umidità Registratore su carta circolare
Un registratore grafico circolare registra i dati in un formato circolare. La carta è posizionata sotto uno o più pennini. I pennini vengono deviati proporzionalmente alla variazione del segnale e come risulto si ottiene un grafico circolare. I registratori grafici circolari sono ideali per i processi batch in cui è noto il tempo di processo. I registratori grafici circolari sono normalmente progettati per ruotare in periodi di tempo standard, ad esempio 1 ora, 24 ore, 7 giorni, ecc. anche se molti di essi sono abbastanza flessibili per essere configurati con periodi di tempo non standard.
Registratore grafico XY con 2 canali per temperatura e umidità Registratore grafico XY
I registratori XY accettano due ingressi e generano un unico grafico da due segnali distinti. Sono comunemente usati per determinare la relazione tra i due ingressi. Per esempio in un processo chimico, un registratore grafico XY può essere utilizzato per monitorare come la temperatura abbia effetto sulla pressione nel medesimo processo.
Recorder grafico ibrido DR231 con display e data logging e registrazione dei dati su carta Registratori ibridi
Un registratore ibrido può funzionare come un registratore grafico o digitale. Come un registratore standard, il registratore ibrido può generare un grafico degli ingressi. Tuttavia, può anche produrre un timbro digitale dei dati simile ad un datalogger. Sono comunemente disponibili in versione multicanale anche se una testina di stampa generalmente gestisce tutti i canali. Questa caratteristica rende il registratore ibrido una soluzione economica per sistemi multicanale, pur essendo il tempo di risposta non veloce come per i registratori standard che hanno una penna unica per ciascun canale.
Il recorder RD9900 dispone di un grande display e registra su supporti cartacei Registratori digitali
I registratori digitali sono uno degli ultimi tipi di registratori apparsi sul mercato. Essi visualizzano il grafico sul display piuttosto che stampare il grafico su carta. I dati possono essere normalmente registrati nella memoria interna o una scheda di memoria rimovibile per il successivo trasferimento ad un computer. Il vantaggio principale dei registratori digitali è il risparmio della carta ed il facile trasferimento dei dati memorizzati al computer.