Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

La tua unica fonte per la misura e il controllo di processo

Etichette per temperatura

Che cosa sono le etichette di temperatura?

Le etichette per temperatura sono degli elementi di controllo della temperatura costituiti da uno o più indicatori piccoli termosensibili sigillati in involucri trasparenti e resistenti al calore.

Qual è la differenza tra le etichette irreversibili e reversibili?


Come suggerisce il nome stesso, le etichette adesive reversibili possono cambiare stato in accordo alla temperatura attuale. Il loro vantaggio è che possono essere utilizzate più e più volte mentre quelle non reversibili danno un'unica indicazione di temperatura una volta che quella prevista sia stata raggiunta. Quest'ultime sono utili in situazioni in cui l'operatore non è disponibile o non ha accesso all'etichetta, applicata sul prodotto controllto. In tali situazioni normalmente è utile esaminare in un momento successivo se una temperatura specificata fu raggiunta.

Che cosa sono le etichette non reversibili (permanenti)?


non-reversible temperature sticker I sistemi adesivi Omega di controllo permanente della temperatura sono costituiti da uno o più indicatori sensibili al calore. I centri circolari dell'indicatore diventano neri al raggiungimento della temperatura a cui fanno riferimento. Il cambiamento a nero è irreversibile e registra la temperatura. Una volta utilizzata, l'etichetta di temperatura può essere rimossa ed allegata alla documentazione di rapporto del servizio di ispezione. Questi indicatori facili da installare e da leggere, sono spesso impiegati nell'industria e nel settore militare, così come nelle applicazioni di ricerca e sviluppo. L'etichetta di temperatura indica una temperatura specifica o una sequenza delle stesse. Le prestazioni di tali indicatori non sono in genere influenzate da contatto transitorio con solventi, benzina, olio combustibile, lubrificanti, acqua calda o vapore. E' particolarmente utile nella soluzione di problemi che comprendono: il controllo della temperatura di funzionamento in sicurezza di apparecchiature e processi, nella determinazione delle temperature come guida per la progettazione e la scelta del materiale in progetti di ricerca e sviluppo, per salvaguardare materiali termosensibili in stoccaggio ed in transito, per ottenere dati di temperatura di funzionamento dei componenti e superfici non facilmente accessibili con altri metodi. Per utilizzare la temperature label, rimuovere il supporto, esponendo l'adesivo e premere la temperature label saldamente alla superficie di contatto. Nessun trattamento particolare è necessario per la superficie, anche se deve essere pulita e asciutta per ottenere la massima adesione.

Che cosa sono le etichette reversibili?


Le etichette per temperatura reversibili sono in genere fornite come una striscia o barra adesiva con l'indicazione delle temperature specifiche che coprono un intervallo desiderato. La barra nera normalmente associata ad ogni punto di temperatura impresso, cambia colore in prossimità della temperatura specificata. Guardando la barra su una striscia, la barra per la temperatura appena sopra la lettura effettiva dovrebbe essere marrone. La barra verde identifica la lettura reale ed una barra blu appare sulla barra per la temperatura appena sotto la lettura.